请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40200 在设计中使用 TPS40200。 我的问题是稳定性和补偿仿真。
从 http://www.ti.com/product/TPS40200/toolssoftware 中的模型和参考设计 中可以找到更适合用于仿真的模型和参考设计。
一般而言、本页中提供的模型(瞬态、平均值)之间的区别是什么。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在设计中使用 TPS40200。 我的问题是稳定性和补偿仿真。
从 http://www.ti.com/product/TPS40200/toolssoftware 中的模型和参考设计 中可以找到更适合用于仿真的模型和参考设计。
一般而言、本页中提供的模型(瞬态、平均值)之间的区别是什么。
谢谢
此页面中有一个名为 TPS40200 TINA-TI 交流分析参考设计(修订版 D)的文件
当我在 TI TINA 中将其打开时、有一个模块 U1、其中包括带有电阻器和电容器的 TPS40200。 我们能否更改电阻器和电容器的值、或者它们在 U1中是固定的、并且该模型仅针对12至3.3V 转换器仿真进行了优化?