This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3671:输入电压- 4.3V 至3.3V 输出电压- 3.3V,IQ-16uA

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3671, TPS62840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849510/lm3671-vin---4-3v-to-3-3v-vout---3-3v-iq-16ua

器件型号:LM3671
主题中讨论的其他器件: TPS62840

我将 LM3671 IC 用于锂离子电池供电型器件、因为它具有低 IQ 电流。 但我可怕的部分是锂离子电池的输入。 锂离子电池的电压范围为4.3V 至3.3V、然后在 IC 的3.3V 输入下输出。

什么是 IC 的压降电压(在器件电流消耗为200mA 时)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Bhagyesh、

    下表6.4中的说明详细说明了特定输出范围的输入电压要求。 器件输入电压应高于输出电压、如果不够高、降压转换器将不会调节输出电压、您可能会获得奇怪的性能。  

    可通过器件的功率耗散和效率来计算压降、此应用手册可帮助  您了解详情:http://www.ti.com/lit/an/slva390/slva390.pdf  

    EST 此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,但我的问题仍未解决。  

    建议使用类似的 IC、如 LM3671。 LM3671的3.4V 输入电压(输出电流200mA -峰值电流)下的输出是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Bhagyesh、

    LM3671器件将在0.2A 负载下调节3.3V 电压、直至输入电压为3.5V。 它将不会调节输出电压。 可以在 webebnch 模型上检查条件。

    您可以查看专为低 IQ 应用而设计的 TPS62840器件。  

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     好的。 感谢您的回复!

     TPS62840 在3.35V 输入(输出电流230mA -峰值电流)时的输出是多少?

    我的锂离子电池的输出电压范围为3.3V 至4.3V、建议使用合适的 IC、该 IC 可支持电池范围(低压降电压)和低 Iq。

    预期输出电压为3.1/3.2V/3.3V (不小于3.1V 且不大于3.3V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS62840具有低 IQ、这将延长电池寿命、但如果主要问题是3.4输入上的输出电压3.3V、则 TPS6282x 非常适合内部功率电阻较低且 IQ 也优于 LM3671的应用。

    此致、

    Tanvee