主题中讨论的其他器件: TPS62840
我将 LM3671 IC 用于锂离子电池供电型器件、因为它具有低 IQ 电流。 但我可怕的部分是锂离子电池的输入。 锂离子电池的电压范围为4.3V 至3.3V、然后在 IC 的3.3V 输入下输出。
什么是 IC 的压降电压(在器件电流消耗为200mA 时)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:Bhagyesh、
下表6.4中的说明详细说明了特定输出范围的输入电压要求。 器件输入电压应高于输出电压、如果不够高、降压转换器将不会调节输出电压、您可能会获得奇怪的性能。
可通过器件的功率耗散和效率来计算压降、此应用手册可帮助 您了解详情:http://www.ti.com/lit/an/slva390/slva390.pdf
EST 此致、
Tanvee