您好!
我们使用 BQ24610实现锂聚合物电池充电器、IC 工作正常、直到电池完全耗尽。 为了保护电池组、我们使用 了来自 ABLIC 的 S-8252AAG-M6T1U 保护 IC。 当 IC 检测到电池电压低于2.8V 时、它将关闭放电 MOSFET、以保护电池免受过度放电的影响。 到目前为止、问题出在重新连接交流电源时出现。 充电器不会恢复充电、我们可以在示波器中看到、充电会执行检测端口、因为我们在电池电压线路中看到500ms 的持续时间脉冲以及125mA 的电流、 由于我们在500ms 内看到此脉冲、并且在此期间电池电压变为5.8V、因此我们假设充电器检测到电池。
得出这一结论的原因是、算法表示它将检查 VFB 电压是否低于 Vrech、如果计时器过期、它将成功检测电池。 由于我们看到完整的500ms 脉冲、我们假设计时器过期、因此问题出在检测到连接了电池后、充电器在充满电甚至在预充电时都无法充电...问题是为什么? 我们假设在检测到电池后、充电器应进行预充电、因为电池电压为5.8V (每节电池2.9V 左右、因为这是一个2节电池组)、远低于6.2V 的低电压(1.55 X 4 = 6.2V... 因为 VFB 的分压器具有1/4的比率)。
您能否解释为什么充电器未对电池进行预充电? TTC 引脚是否对预充电过程有任何影响? 据我所知、预充电是独立的、以低电流为电池充电需要30分钟、以便恢复电池、然后开始全电流充电周期。
是否可以禁用电池检测? 我看到另一个线程说、在第9.3.23节中说明了如何禁用它、但它不说 anything...it 只是解释它的工作原理。
我们缺少什么吗?
此致
标记