This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610在电池处于保护模式时不充电

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848191/bq24610-bq24610-no-charge-when-battery-in-protection-mode

器件型号:BQ24610

您好!

我们使用 BQ24610实现锂聚合物电池充电器、IC 工作正常、直到电池完全耗尽。 为了保护电池组、我们使用 了来自 ABLIC 的 S-8252AAG-M6T1U 保护 IC。 当 IC 检测到电池电压低于2.8V 时、它将关闭放电 MOSFET、以保护电池免受过度放电的影响。 到目前为止、问题出在重新连接交流电源时出现。 充电器不会恢复充电、我们可以在示波器中看到、充电会执行检测端口、因为我们在电池电压线路中看到500ms 的持续时间脉冲以及125mA 的电流、 由于我们在500ms 内看到此脉冲、并且在此期间电池电压变为5.8V、因此我们假设充电器检测到电池。  

得出这一结论的原因是、算法表示它将检查 VFB 电压是否低于 Vrech、如果计时器过期、它将成功检测电池。 由于我们看到完整的500ms 脉冲、我们假设计时器过期、因此问题出在检测到连接了电池后、充电器在充满电甚至在预充电时都无法充电...问题是为什么? 我们假设在检测到电池后、充电器应进行预充电、因为电池电压为5.8V (每节电池2.9V 左右、因为这是一个2节电池组)、远低于6.2V 的低电压(1.55 X 4 = 6.2V... 因为 VFB 的分压器具有1/4的比率)。

您能否解释为什么充电器未对电池进行预充电? TTC 引脚是否对预充电过程有任何影响? 据我所知、预充电是独立的、以低电流为电池充电需要30分钟、以便恢复电池、然后开始全电流充电周期。

是否可以禁用电池检测? 我看到另一个线程说、在第9.3.23节中说明了如何禁用它、但它不说 anything...it 只是解释它的工作原理。

我们缺少什么吗?

此致

标记

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

      您对电池检测的理解是正确的。 您能否捕获显示 SRN、充电电流、VCC 和 PH、在 VCC 上升沿以200ms 或400ms 时间刻度触发的波形? (当电池已放电、然后如上所述重新应用 VCC 时)。

      ISET1和 ISET2的测量电压是多少? 用于设置充电调节电压的电阻分压器的电阻值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kedar、

    能否删除帖子? 有人破解我的帐户并执行此帖子、我想删除此帖子。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闭合螺纹。