This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90240:UCD90240

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782070/ucd90240-ucd90240

器件型号:UCD90240

非常感谢!

我已经获得了脚本文件、但当我读取芯片时、我无法获取数据、所有数据都是 FF 返回值、但我可以在使用0xFD 命令时读取器件 ID 数据。

为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们会有人来看看。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qian、

    也许是我对理解的疏忽。 我可以读取 DEVICE_ID、因此我认为这必须在数据闪存区域中包含数据、 同时考虑到该器件 ID 将使用当前写入的数据进行更改。  

    在我将 十六进制数据写入芯片后、 读取数据正常。

    感谢您的友好支持、我已解决了所有问题。

    Alan