This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:无法使用 EN 引脚禁用输出

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848823/tps54531-unable-to-disable-the-output-using-en-pin

器件型号:TPS54531

大家好、我在 PCBA 上实现了 TPS54531数据表中的典型应用原理图、因为我需要一个具有等效规格的电源。 我目前使用的是具有14V 输入的电压。 当 EN 上的电压高于1.25V 或保持悬空时、该器件具有预期行为并具有5V 输出。 当 EN 电压低于1.25V、本例中为0V 时、我希望器件的输出关闭、但实际上是5V。 即使是 Weirder、当一个负载被施加到输出上时、电压快速下降并且当负载被移除时、电压回到5V。

最后、我要做的是使用微控制器来控制 EN 引脚、以启用和禁用5V 电源。 理论上是可行的吗? 您看到问题了吗?

此致、

Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以分享原理图和波形吗? 谢谢。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的回复。 这里是原理图和波形(很抱歉、对于质量、我无法直接在示波器上截屏)。

    原理图:VPWR 当前为14V

    波形:蓝色表示使能引脚上的电压,黄色表示电源输出的电压(5V)。

    负载情况下:EN 引脚悬空,然后我将其接地,5V 变为2V 电源,当 EN 引脚再次悬空时,电压会恢复到5V。

    如果我将 EN 引脚接地、当没有负载时、电压为5V、当我施加负载时、电压会降至2V (如上面的波形所示)。 移除负载、使电压恢复到5V。

    负载为5欧姆电阻器。

    此致、

    Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonard、

    原理图看起来不错、很奇怪。 请您分享布局吗? 让我们回顾一下它、看看有什么缺点。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    下面是一些图片。 顶部的布局为橙色、底部的布局为蓝色、中间的布局为绿色。

    层叠:

    顶部(橙色)

    GND 平面

    中间层(绿色)

    14V 平面

    GND 平面

    底部(蓝色)

    此致、

    Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonard、

    布局还不错、我认为这不会导致这个问题。 唯一的问题是 R114和 R112离 FB 引脚有点远、但我认为没关系。

    14V 的来源是什么? 直流/直流电源? 请检查是否存在电流限制? 以及如何将 EN 连接到 GND?

    此外、请测试波形(VIN、SW、EN、VOUT、IOUT)、 让我们详细了解一下发生了什么。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    您的问题答案:

    14V 的来源是什么? 直流/直流电源?
    它来自实验室电源。

    请检查是否存在电流限制?
    负载没有电流限制。

    以及如何将 EN 连接到 GND?
    我直接用电线将 EN 引脚与 GND 短接。 (焊接到焊盘上)

    以下是请求的波形: https://www.dropbox.com/s/y7q6y8x2hlkxhqe/tps54531_waveforms.zip?dl=0。 再次对图片质量表示抱歉。 有一组电源被启用(EN 保持悬空)、另一组被禁用(EN 短接至 GND)。 在 将5欧姆负载直接连接到5V 输出时、采集每个波形。 我没有测量 Iout 波形、但它应该与 Vout 相同、因为负载是一个固定值。

    此致、
    Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonard、

    当 EN 连接到 GND 时、我认为这个5V 来自其他电路、除了负载电阻器外、您的应用的下一级电路(负载)是什么?

    如果将 EN 连接到 GND 并移除14V 输入电压、会发生什么情况?

    您是否检查过其他电路板? 它们是否有相同的问题?

    肖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    是的、你是对的! 5V (禁用电源时)来自另一个电源。 这是另一个需要5V 电压的 IC、但实际上只需要在其引脚上使用电容器。 现在我移除了寄生5V、电路按预期工作。

    非常感谢您的帮助!

    此致、
    Leonard