请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1663 您好!
我正在设计基于 TPS16630REG IC 的 PCB。
我的要求是
输入和输出 电压- 5V
输入和输出电流- 5A
我的问题是如何连接 低电流关断控制 引脚(TPS16630评估板将此引脚连接到按钮)。 如果我将低电流关断控制引脚保持 悬空状态、是否正常?
此致、
Vijan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在设计基于 TPS16630REG IC 的 PCB。
我的要求是
输入和输出 电压- 5V
输入和输出电流- 5A
我的问题是如何连接 低电流关断控制 引脚(TPS16630评估板将此引脚连接到按钮)。 如果我将低电流关断控制引脚保持 悬空状态、是否正常?
此致、
Vijan