This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:TPS16630低电流关断控制

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828636/tps1663-tps16630-low-current-shutdown-control

器件型号:TPS1663

您好!

我正在设计基于 TPS16630REG IC 的 PCB。

我的要求是  

输入和输出 电压- 5V

输入和输出电流- 5A

 

我的问题是如何连接 低电流关断控制 引脚(TPS16630评估板将此引脚连接到按钮)。 如果我将低电流关断控制引脚保持 悬空状态、是否正常?


此致、

Vijan

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijan、

    您可以将 SHDN 引脚保持悬空、也可以使用外部电阻器上拉至另一个电压电源(<=5V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Lokesh