This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53315:过流检测

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53315

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782328/tps53315-over-current-detection

器件型号:TPS53315

您好:

   我设计的产品使用 TPS53315。 我是否可以询问 TRIP 引脚如何连接到接地端以进行电阻检测?谢谢。

BR

阳光明媚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    TRIP 引脚应连接到器件外部的接地端、并使用适当的 RTRIP 值来设置所需的过流限制。 TRIP 引脚根据外部 RTRIP 提供10uA 的电流来设置 VTRIP 电压。

    您将需要根据您的应用决定应该为 RTrip 使用的值。 TPS53315数据表中包含计算 Rtrip 的公式、以及一个展示方法的应用示例。  

    对于数据表中的应用(Vin=12V、Vout=1.5V、Fsw = 500kHz、L=1uH、IOCP = 15A)、RTrip = 80.6kΩ Ω。  

    如果您有任何疑问、请告诉我、