Other Parts Discussed in Thread: TPS53315
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53315 您好:
我设计的产品使用 TPS53315。 我是否可以询问 TRIP 引脚如何连接到接地端以进行电阻检测?谢谢。
BR
阳光明媚
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sunny、
TRIP 引脚应连接到器件外部的接地端、并使用适当的 RTRIP 值来设置所需的过流限制。 TRIP 引脚根据外部 RTRIP 提供10uA 的电流来设置 VTRIP 电压。
您将需要根据您的应用决定应该为 RTrip 使用的值。 TPS53315数据表中包含计算 Rtrip 的公式、以及一个展示方法的应用示例。
对于数据表中的应用(Vin=12V、Vout=1.5V、Fsw = 500kHz、L=1uH、IOCP = 15A)、RTrip = 80.6kΩ Ω。
如果您有任何疑问、请告诉我、