Other Parts Discussed in Thread: TPS61196, TPS61196EVM-600, LP8556
主题中讨论的其他器件:TPS61196、 LP8556
我尝试修改 TPS61196EVM-600以支持两个20mA LED 灯串、但 TPS61196似乎未启动。 我看不到开关节点的任何开关、故障线路被驱动为低电平。
我的 LED 灯串为:
- 绿色环保、数量12、3.2Vf、总 VF 为39.6V
- 蓝色、数量12、3.3V、总 VF 为48V
我已使用以下内容修改了 TPS61196EVM-600:
- 将 R26更改为240K 以将电流设置为20mA
- 将 R23更改为160K 以将净空设置为200mV
- 将 R24更改为750K 以将 V (LED_SHORT)设置为4V
是否需要进行一些其他修改才能使评估板使用此 LED 设置运行? 提前感谢您的帮助。