This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196EVM-600:20mA 驱动器的修改

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196, TPS61196EVM-600, LP8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828185/tps61196evm-600-modifications-for-20ma-drive

器件型号:TPS61196EVM-600
主题中讨论的其他器件:TPS61196LP8556

我尝试修改 TPS61196EVM-600以支持两个20mA LED 灯串、但 TPS61196似乎未启动。  我看不到开关节点的任何开关、故障线路被驱动为低电平。

我的 LED 灯串为:

  • 绿色环保、数量12、3.2Vf、总 VF 为39.6V
  • 蓝色、数量12、3.3V、总 VF 为48V

我已使用以下内容修改了 TPS61196EVM-600:

  • 将 R26更改为240K 以将电流设置为20mA
  • 将 R23更改为160K 以将净空设置为200mV
  • 将 R24更改为750K 以将 V (LED_SHORT)设置为4V

是否需要进行一些其他修改才能使评估板使用此 LED 设置运行?  提前感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

      我们不建议使用 TPS61196来驱动20mA 应用、因为该器件专为高电流和高电压应用而设计。 有一个简单的解决方案:将全 SCall 电流设置为50mA、并将 PWM 占空比设置为小于40%、这可能是一个解决方案。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要检查 LED 是否能够处理50mA 尖峰。

    作为次级选项、您能否推荐一个可提供四个20mA 通道的电流控制器?

    其他要求...

    • 输入电压12V
    • 4个通道、可单独控制。
    • 如果可实现20mA 电流、则不需要 PWM
    • 总 VF 为40V (最大48V)
    • 评估板可用于快速测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

       LP8556可能是一个不错的解决方案。 您对"可单独控制"有何含义? 您需要更改每个通道电流或打开/关闭每个通道。 恐怕 LP8556无法更改每个通道的电流、但您可以单独打开/关闭每个通道。

    此致

    肖恩