This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61046:如何考虑峰值输出负载电流能力

Guru**** 2581585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782187/tps61046-how-to-consider-peak-output-load-current-capability

器件型号:TPS61046

您好!

我想知道如何考虑 TPS61046的峰值输出负载电流能力。
例如、 考虑到最坏情况变化、在 Vin=5V、Vout=10V 时持续加载0.2A 是否足够?
我还想知道 TPS61046如何限制峰值电流、电感器选择也会影响负载能力?

提前感谢。
萨沃本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shinya:
    最坏的情况意味着什么? 还是考虑温度?

    正常运行的最小电流限制约为600mA。 因此、对于基于 EVM @RT 的类似器件、似乎可以。

    请注意、启动期间电流限制很小。 因此、请在输出电压上升至高电平后禁用负载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Minqiu、
    感谢您的及时反馈。
    是的、我是指包括温度在内的器件之间的差异。
    让我添加一个问题、600mA 电流限制是否适用于低侧 SW FET 的峰值电流?

    此致、
    新亚·索本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shinya:
    我们在实验室中完成了类似的基准测试。 将5V 升压至12V、负载为200mA。 对于 T =-40C、20C、这是可以的。 但失败@85C。
    最好应用 EVM 并在感兴趣的温度下进行测试。

    是的、低侧 FET。