请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61046 您好!
我想知道如何考虑 TPS61046的峰值输出负载电流能力。
例如、 考虑到最坏情况变化、在 Vin=5V、Vout=10V 时持续加载0.2A 是否足够?
我还想知道 TPS61046如何限制峰值电流、电感器选择也会影响负载能力?
提前感谢。
萨沃本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.