This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130:VIN》VOUT 电压

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130, TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781887/tps62130-vin-vout-voltage

器件型号:TPS62130
主题中讨论的其他器件: TPS62135

您好,

  我们希望使用 4.5V 作为输入,3.9V 作为输出,它  满足  VIN》Vout ?

谢谢

Pei Yuanqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pei、

    当输出电压接近输入电压时、TPS62130可在100%模式下工作。 您不应对此感到担忧。

    此外、请查看采用更低噪声强制 PWM 模式 TPS62135/6的更新、更小、更精确的器件。

    非常感谢您与我们联系!

    此致、

    Dorian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dorian、您好!
    感谢您的回复,数据表显示最小输入电压》输出电压为0.9V,4.5-3.9=0.6V 您能否再次检查输入电压》输出电压=0.6V,对性能没有任何影响?
    谢谢
    Pei Yuanqing
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您能否确认是否可以保证4.5-3.9=0.6V,质量是否可用于大规模生产? 由于数据表显示最小 VIN》Vout 为0.9V。
    谢谢
    Peiyuanqing
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、peiyq、

    您的典型负载是多少? 这里的限制因素是系统在高开关 MOSFET 和电感器的直流电阻上可能产生的损耗。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dorian、您好!
    最大负载为2.5A、您能否检查是否可以保证大规模生产的质量?
    谢谢
    Peiyuanqing
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peiyuanqing、

    您阅读的数据表部分应理解如下:
    当 Vin>=Vout 时、输出电压范围为0.9V 最小值至6.0V 最大值。

    因此、您唯一需要注意的公式是数据表的主题8.4.3等式3。
    使用此公式、您将找到最低输入电压、即输出电压为3.9V。
    这更有意义吗?

    非常感谢!

    此致、

    Dorian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dorian、您好!
    感谢您耐心的回复
    谢谢
    Pei Yuanqing