请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62130 主题中讨论的其他器件: TPS62135
您好,
我们希望使用 4.5V 作为输入,3.9V 作为输出,它 满足 VIN》Vout ?
谢谢
Pei Yuanqing
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.