请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25601 您好、先生、
我们有关于/INT 引脚的问题。
REG09 <= D/S 8.3.9.3说明中的任何故障事件
当 Vin 插入和移除时,我们可以看到/INT 处于活动状态。
但我们在测试 NTC 故障(热和冷)时看不到/INT 处于活动状态
是否需要检查?
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
我们有关于/INT 引脚的问题。
REG09 <= D/S 8.3.9.3说明中的任何故障事件
当 Vin 插入和移除时,我们可以看到/INT 处于活动状态。
但我们在测试 NTC 故障(热和冷)时看不到/INT 处于活动状态
是否需要检查?
非常感谢!