This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDK320AM-R 的 P2P 解决方案

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A26

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828187/p2p-solution-of-ldk320am-r

主题中讨论的其他器件:TPS7A26

您好、sirs、  

我的客户正在调查 LDK320AM-R  到目前为止、我发现的衣橱 TI 解决方案是 TPS7A26

如果我们有 TI 解决方案 P-P 器件、您能提出建议吗?

谢谢!

- 200mA 高精度和高 PSRR 稳压器

-可调节输出

精度为0.5%

非常感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我已就此向您发送了一封单独的电子邮件。

    此致、

    Wilson