Other Parts Discussed in Thread: UCC27324
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27324 您好!
我最近在电源中使用了 UCC27324 PWM 驱动器。
我阅读了器件手册、并说驱动器消耗的 PWM 瞬态最大电流约为4A。
驱动器电源端子的 VDD 电压为10V。
当驱动 器瞬态电流的输出端为4A 时、电源端子 VDD 处的电流瞬态峰值是多少?
我在手册中只看到了一个示例、即平均工作电流、大约为几十 mA。 未找到瞬态电流峰值计算或值。
电源侧的瞬态电流峰值是否也为4A?
谢谢你。