This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27324:PWM 驱动器(如 UCC27324)的 VDD 电源瞬态电流峰值是多少?

Guru**** 2503935 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780126/ucc27324-what-is-the-peak-value-of-the-vdd-supply-transient-current-of-a-pwm-driver-such-as-ucc27324

器件型号:UCC27324

您好!
我最近在电源中使用了 UCC27324 PWM 驱动器。

我阅读了器件手册、并说驱动器消耗的 PWM 瞬态最大电流约为4A。

驱动器电源端子的 VDD 电压为10V。

 当驱动 器瞬态电流的输出端为4A 时、电源端子 VDD 处的电流瞬态峰值是多少?

我在手册中只看到了一个示例、即平均工作电流、大约为几十 mA。 未找到瞬态电流峰值计算或值。

电源侧的瞬态电流峰值是否也为4A?


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zoujiangyilang,

    感谢您与高功率驱动器团队联系、我叫 Mamadou Diallo、我是一名 AE、我将帮助解决您的问题。

    首先、在驱动器输出引脚上提供的4A 峰值电流是在驱动器拉电流转换的短时间内的电流。
    栅极驱动器的峰值拉电流能力来自 VDD 至 GND 旁路电容器(放置在靠近芯片的位置)、具体取决于电源范围、栅极电阻器和电容器尺寸: 较大(>1uF)的低 ESR 陶瓷电容器可提供大峰值驱动电流、较小(100nF)的低 ESR 陶瓷电容器有助于在过滤噪声的同时高效地提供所需的峰值电流。

    数据表的第10节也对此进行了详细讨论:
    "...必须认识到、OUTA/B 引脚提供的源电流脉冲电荷也通过同一 VDD 引脚提供。 因此、每次从输出引脚拉出电流时、都会通过 VDD 引脚向器件提供相应的电流脉冲..."

    如果您有其他疑问、请告知我们、如果解决了您的问题、请按绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。