请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC3817 大家好、
我的一位客户即将使用 TI 官方 EVM 评估 UCC3817。
他们想要知道如何对 Rsense 进行分频(器件数据表第16页的图9中的 R14)。 他们想要设置的最大电流为6A。
请告诉我吗?
请您回复。
此致、
Kazuya Nakai。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.