This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3817:您是否建议使用什么 Rsense 电阻器值?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3817

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781797/ucc3817-do-you-recommend-what-rsense-resistor-value-is

器件型号:UCC3817

 大家好、

 我的一位客户即将使用 TI 官方 EVM 评估 UCC3817。

 他们想要知道如何对 Rsense 进行分频(器件数据表第16页的图9中的 R14)。 他们想要设置的最大电流为6A。

 请告诉我吗?

 请您回复。

 此致、

 Kazuya Nakai。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Kazuya Nakai。

    随附的是该部件的 Mathcad 计算器。

    第7节介绍了如何计算 R14的值

     此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    感谢您的回复。

    此致、
    Kazuya Nakai。