请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28730-Q1 主题中讨论的其他器件:UCC28730
您好!
我已经使用 PSpice V16尝试了可从 TI 网站获得的 UCC28730的仿真文件。 1.09ms 后、来自 DRV 引脚的脉冲停止。 从而使输出不会达到预期值。
我们尝试通过移除 V2源和 U6二极管进行仿真、但无法获得结果。 还需要了解为什么在启动期间提供了用于驱动 VDD 引脚的外部电源。 但根据 IC、HV 引脚足以为 VDD 上的大容量电容器充电。 您能详细说明一下吗?
请在 PSpice 中查找随附的仿真输出快照。