This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730-Q1:TI 网站提供的 PSpice 瞬态模型未提供预期输出。

Guru**** 2530330 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849907/ucc28730-q1-pspice-transient-model-provided-in-ti-website-was-not-giving-the-expected-output

器件型号:UCC28730-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28730

您好!

 我已经使用 PSpice V16尝试了可从 TI 网站获得的 UCC28730的仿真文件。 1.09ms 后、来自 DRV 引脚的脉冲停止。 从而使输出不会达到预期值。

我们尝试通过移除 V2源和 U6二极管进行仿真、但无法获得结果。 还需要了解为什么在启动期间提供了用于驱动 VDD 引脚的外部电源。 但根据 IC、HV 引脚足以为 VDD 上的大容量电容器充电。 您能详细说明一下吗?

请在 PSpice 中查找随附的仿真输出快照。

如果您需要更多信息、请告知我们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    外部源有助于使 VDD 更快地达到其导通阈值。 如果使用 HV 引脚、VDD 可能需要很长的仿真时间来进行充电以开启。

    对于停止的原因、您可能需要检查每个引脚以查找相关的故障来停止。