This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63001:关断模式下的 TPS63001功耗

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63001, TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826125/tps63001-tps63001-power-consumption-in-shutdown-mode

器件型号:TPS63001
主题中讨论的其他器件: TPS63802

您好!

  关断 µA 下 TPS63001稳压器的功耗(μ A)是多少?

在开始电池供电项目之前、我们需要这些信息。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    TPS63001在关断 µA 下的 µA 电流典型值为0.1 μ A、最大值为1 μ A、如数据表所示。

    如果您的主要要求是低功耗、您还可以查看 TPS63802。 它是一款类似的指定器件、但 ISD 和 Iq 较低、因此更适合电池供电应用。  

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我们还没有听到,所以我们假设这可以回答您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、此致、
    密耳