请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM22676 您好!
我有一个在电路板上实现的设计。
我使用 LM22676将28V 转换为12V。
电路板可以正常工作、但去年我在某些电路板上遇到了问题。
当我施加1A 的负载时、电压会降至8.5V。
我的问题是什么原因会导致这种情况
谢谢
Shmuel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.