This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22676:LM22676压降

Guru**** 2383970 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22676
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848307/lm22676-lm22676-voltage-drop

器件型号:LM22676

您好!

我有一个在电路板上实现的设计。

我使用 LM22676将28V 转换为12V。

电路板可以正常工作、但去年我在某些电路板上遇到了问题。

当我施加1A 的负载时、电压会降至8.5V。

我的问题是什么原因会导致这种情况

谢谢

Shmuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shmuel:
    您能帮我们展示 LM22676的原理图吗? 当您看到压降时、它是什么 Vin 条件?

    您能否帮助获取 SW、电感器电流和 Vin、Vo 的波形、以便我们能够帮助确定根本原因。

    谢谢

    Daniel LI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shmuel:

    我没有看到您对此问题的反馈、我将关闭此问题、如果您有更新、您可以重新打开它。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图如下:

    EN 由 UC 控制。

    在我的 ATP 上、我对 IC 进行了转换、我可以看到稳定的12V 电压。

    当我将其置于负载下时、电压会降至8.5V。

    我没有您要求的电流测量值。

    我需要澄清的是、这种情况发生在10%的新电路板上。

    谢谢

    Shmuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shumel:

    我仍然看不到您随附的原理图。 您能否重新发送您的 schmatic,或者您可以发送到我的邮箱:daniel-li@ti.com

    谢谢