This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:请推荐充电器 IC

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25100, BQ25895, BQ21061, BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844497/bq24210-please-recommend-a-charger-ic

器件型号:BQ24210
主题中讨论的其他器件:BQ25100BQ25155BQ21061

您好!

到目前为止、我无法通过 TI 的网站找到满足以下条件的充电器、您能为我推荐一款吗? 谢谢。

工作温度:-40°C~+60°C

2.一节锂离子电池

输入电压:5V~6V

充电电流:最小20mA。  

5.温度感测功能

6.封装尺寸尽量小(WSON 更好)

Webber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Webber 您好

    看看 BQ2510X、它具有您所需的最小充电电流。  但封装是芯片级的。

    另一个器件是 BQ2404X 或 BQ2409X、它们具有更好的封装、但在20mA 范围内充电电流和终止电流精度会降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    谢谢。 如果使用太阳能电池板作为输入电源、我应该注意什么?

    Webber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Webber 你好

    我正在查看您的要求、并有一些问题。

    工作温度:-40°C~+60°C -- Bill J --您是否会在-40°C 的温度下为电池充电,大多数电池的充电范围是0°C 至60°C (45°C 常见)?

    2.单节锂离子电池-- Bill J --您的电池容量是多少,mAh?

    3.输入电压:5V~6V -- Bill J --输入是太阳能电池吗,电压将随负载和照明条件而变化?

    充电电流:最小20mA。  -- Bill J ----最大充电电流是多少? 20mA 是否为终止电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    工作温度:-40°C~+60°C -- Bill J --您是否会在-40°C 的温度下为电池充电,大多数电池的充电范围是0°C 至60°C (45°C 常见)?

    Webber:根据我的应用、我可以在-40°C 的温度下为电池充电。

    2.单节锂离子电池-- Bill J --您的电池容量是多少,mAh?

    Webber:1000mAh。

    3.输入电压:5V~6V -- Bill J --输入是太阳能电池吗,电压将随负载和照明条件而变化?

    Webber:是的、输入是太阳能电池板、我计划使用升压 IC 将电压增加至5V~6V。

    充电电流:最小20mA。  -- Bill J ----最大充电电流是多少? 20mA 是否为终止电流?

    Webber:太阳能电池板的最大输出电流为60mA、根据我的测试、在我的环境中、输出电流大约为1.2mA~2mA。

    Webber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Webber 你好

    低充电电流可能是一个问题。  BQ25100最适合在低电流条件下充电和终止、器件在此条件下非常精确。

    其他需要注意 的是、如果计时器跳闸时设置了故障并需要进行电源复位、则充电计时器为10小时。  在50mA 的低充电电流下、电池充电需要超过20小时。  BQ25100具有可用于禁用计时器的 TTDM 模式-但 TS 引脚需要断开或拉高。

    从温度(-40C)起、不要看到充电器有问题。  可能是电池面临的挑战、建议与制造商进行检查。

    充电器和太阳能电池之间的转换器是一种很好的移动方式、可更好地调节输入电压、并为您提供更多选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的评论、BQ25100的最大 ICC 为1mA、由于太阳能电池板的输出电流可能为1.2mA 或更低、我想找到具有较低 ICC 的充电器、例如 BQ25895的输入电源电流为500uA、 您能否推荐其他具有低 ICC 且工作温度可达到-40°C 的充电器?

    Webber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Webber 你好

    您是否需要独立充电器、而无需 MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    独立接口或 I2C 接口都是可接受的、我更喜欢使用独立接口。 这是 MCU 基础产品。 谢谢。

    Webber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于独立应用、最佳解决方案将是 BQ25100。

    如果您有 MCU、则可以选择 BQ25155。  另请看一下新器件 BQ21061。 (10月22日更新)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我找不到有关 BQ25061的任何数据、请确认、谢谢。

    Webber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Webber 你好

    应该是 BQ21061、我已更新了帖子。

    http://www.ti.com/product/BQ21061