主题中讨论的其他器件:BQ25100、 BQ25155、 BQ21061
您好!
到目前为止、我无法通过 TI 的网站找到满足以下条件的充电器、您能为我推荐一款吗? 谢谢。
工作温度:-40°C~+60°C
2.一节锂离子电池
输入电压:5V~6V
充电电流:最小20mA。
5.温度感测功能
6.封装尺寸尽量小(WSON 更好)
Webber
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
到目前为止、我无法通过 TI 的网站找到满足以下条件的充电器、您能为我推荐一款吗? 谢谢。
工作温度:-40°C~+60°C
2.一节锂离子电池
输入电压:5V~6V
充电电流:最小20mA。
5.温度感测功能
6.封装尺寸尽量小(WSON 更好)
Webber
Webber 你好
我正在查看您的要求、并有一些问题。
工作温度:-40°C~+60°C -- Bill J --您是否会在-40°C 的温度下为电池充电,大多数电池的充电范围是0°C 至60°C (45°C 常见)?
2.单节锂离子电池-- Bill J --您的电池容量是多少,mAh?
3.输入电压:5V~6V -- Bill J --输入是太阳能电池吗,电压将随负载和照明条件而变化?
充电电流:最小20mA。 -- Bill J ----最大充电电流是多少? 20mA 是否为终止电流?
您好 Bill、
工作温度:-40°C~+60°C -- Bill J --您是否会在-40°C 的温度下为电池充电,大多数电池的充电范围是0°C 至60°C (45°C 常见)?
Webber:根据我的应用、我可以在-40°C 的温度下为电池充电。
2.单节锂离子电池-- Bill J --您的电池容量是多少,mAh?
Webber:1000mAh。
3.输入电压:5V~6V -- Bill J --输入是太阳能电池吗,电压将随负载和照明条件而变化?
Webber:是的、输入是太阳能电池板、我计划使用升压 IC 将电压增加至5V~6V。
充电电流:最小20mA。 -- Bill J ----最大充电电流是多少? 20mA 是否为终止电流?
Webber:太阳能电池板的最大输出电流为60mA、根据我的测试、在我的环境中、输出电流大约为1.2mA~2mA。
Webber
Webber 你好
低充电电流可能是一个问题。 BQ25100最适合在低电流条件下充电和终止、器件在此条件下非常精确。
其他需要注意 的是、如果计时器跳闸时设置了故障并需要进行电源复位、则充电计时器为10小时。 在50mA 的低充电电流下、电池充电需要超过20小时。 BQ25100具有可用于禁用计时器的 TTDM 模式-但 TS 引脚需要断开或拉高。
从温度(-40C)起、不要看到充电器有问题。 可能是电池面临的挑战、建议与制造商进行检查。
充电器和太阳能电池之间的转换器是一种很好的移动方式、可更好地调节输入电压、并为您提供更多选择。
Webber 你好
应该是 BQ21061、我已更新了帖子。