This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5035:如何降低基于 LM5035的半桥电源的输入电压调节?

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847279/lm5035-how-to-reduce-the-input-voltage-regulation-of-the-lm5035-based-half-bridge-power-supply

器件型号:LM5035

您好!

我根据 LM5035手册中推荐的电路制作了一个48V 至5V/20A 半桥电路。 当输入电压从36V 更改为60V 时、电压调节为20mV。

电路图与以下内容类似:

我想将输入电压调整从20mV 降低到10mV。 我应该怎么做?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 

    您是否希望改善此设计的线路调节?

    标称输出电压为3.3V、当输入从36V 变为60V 时、输出变化为20mV。

    这对应于0.6%的线路调节
    对于大多数应用程序来说,这是一个非常好的数字。
    但是、如果您希望减小此变化、我建议您查看输出纹波。
    当输入电压变化时、纹波可能会增加。|
    您可能能够增加负载电容。

    此外、该设计还具有负载感应输入。 如果您将 SENSE+和 SENSE 直接连接到负载、则可以获得更好的负载调节。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我找到了一种降低电压调节的方法、但我不知道原因。 您的开发板的阻抗为10欧姆。  我使用的实际阻抗值为100欧姆。 此时、电压调节为20mV。 我短接了阻抗、即、阻抗为0欧姆。 此时、电压调整降至3mV。 我不知道为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    改变 R17的值将改变输出电压的设定值。

    发生了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zoujinagyilang

    由于这一主题上的最后一篇帖子已有将近一周时间、我建议关闭该主题。 如果您有更多问题、请打开一个新主题。

    谢谢

    Peter