Other Parts Discussed in Thread: LM5035
您好!
我根据 LM5035手册中推荐的电路制作了一个48V 至5V/20A 半桥电路。 当输入电压从36V 更改为60V 时、电压调节为20mV。
电路图与以下内容类似:
我想将输入电压调整从20mV 降低到10mV。 我应该怎么做?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好 ,zoujiangyilang,
您是否希望改善此设计的线路调节?
标称输出电压为3.3V、当输入从36V 变为60V 时、输出变化为20mV。
这对应于0.6%的线路调节
对于大多数应用程序来说,这是一个非常好的数字。
但是、如果您希望减小此变化、我建议您查看输出纹波。
当输入电压变化时、纹波可能会增加。|
您可能能够增加负载电容。
此外、该设计还具有负载感应输入。 如果您将 SENSE+和 SENSE 直接连接到负载、则可以获得更好的负载调节。
此致
John
您好 ,zoujiangyilang,
改变 R17的值将改变输出电压的设定值。
发生了什么?