This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:引脚搭接设置所需的电阻器容差

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781333/tps53667-required-resistor-tolerance-for-pinstrap-setting

器件型号:TPS53667

TPS53667提供了一些电阻器值表、用于通过引脚搭接进行器件设置。 FSW、转换率、每相电流限制和引导电压等...

这些设置需要多大的电平电阻器容差? 5%是否正常? 需要1%或1%?

在 EVM 上、射频电阻值为30.1k 欧姆1%电阻。 对于500kHz 设置、电阻器表值为30k Ω。 因此、我认为允许使用5%的电阻器。

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kohei、

    我们建议在引脚搭接分压器上使用1%的电阻器、以避免在组件移位时意外跳转到其他配置。 虽然连接到 GND 的电阻器在关断时可能不会改变 FSW、但两个电阻器都关断会影响压摆率。

    谢谢、

    Carmen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡门-圣、

    感谢您的回答。
    我知道建议使用1%电阻器。

    我想知道有效的电阻值范围。

    开关频率如下表所示。 500kHz 设置所需的电阻为30k Ω。

    我们可以使用多大的电阻值范围? 包括电阻器容差在内的+/-1k 欧姆范围是否没有问题? 对于500kHz 设置、它是29k Ω 至31k Ω。

    我们可以使用27k + 3.3k = 30.3k Ω 1%电阻器吗?  

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kohei、

    如果您不想使用30.9kΩ Ω 电阻器、则在频率设置中使用多个电阻器进行拨号即可。 设置频率不是精确的操作、因此电阻器的确切值存在一定的余地。

    只需确保使用新值30.3kΩ 选择分压器中的另一个电阻器进行 IMAX 报告。 这两者的结合会影响数据表中 IMAX 值的总体精度。

    谢谢、

    Carmen