This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:UCC256302问题

Guru**** 2584695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779465/ucc256302-ucc256302-issue

器件型号:UCC256302

你(们)好,先生

我们 有 上述 问题, 您能帮您检查一下、谢谢!

现象:输入100V 直流~160VDC、输出24V;谐振电感10uH、谐振电容0.1uf、初级侧励磁电感35uH、原始次级侧比率7:2:2
现在120V 输入启动、VCC 使用14V 外部电源、RVCC 在启动后处于稳定的12V 状态、但是输出无法稳定、并且处于开环状态、无法加载。 测得下管驱动处于间歇模式、驱动波形的频率高达700kHz。  原理图 作为附件

问题:

在启动状态、间歇模式和正常负载状态下、每个引脚的波形应该是什么?
2.芯片的保护状态是否为打鼾状态、降额时间为1s、这将导致外部因素。
3、可以简单描述芯片的控制逻辑;
4、芯片的简单操作必须设置哪些参数、optimization.e2e.ti.com/.../4718.SCH.xlsx 必须设置哪些参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请提供您的原理图供我们审核。

    当您说它处于开环状态时、您的意思是什么? 请显示您的电路在这种情况下的情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    SCH 作为 附件,tks!e2e.ti.com/.../2388.SCH.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍在尝试了解您的"开环状态"-您的意思是什么?

    什么是 BLK 电压(我无法从原理图中获取)? 其值是否适合运行-请检查数据表以了解正确的值并调整电阻器值以使其正确。

    您能否显示 LO 和 HO 波形?

    您的反馈环路组件值是多少?

    许多元件在原理图中没有值-您能否用值添加每个元件、如果未使用或焊接这些元件、您可以将其标记为 DNP?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有一段时间没有收到您的反馈。 我假设此问题已解决、并将关闭此主题。 如果问题仍未得到解决、请打开一个新主题。