请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256302 你(们)好,先生
我们 有 上述 问题, 您能帮您检查一下、谢谢!
现象:输入100V 直流~160VDC、输出24V;谐振电感10uH、谐振电容0.1uf、初级侧励磁电感35uH、原始次级侧比率7:2:2
现在120V 输入启动、VCC 使用14V 外部电源、RVCC 在启动后处于稳定的12V 状态、但是输出无法稳定、并且处于开环状态、无法加载。 测得下管驱动处于间歇模式、驱动波形的频率高达700kHz。 原理图 作为附件
问题:
在启动状态、间歇模式和正常负载状态下、每个引脚的波形应该是什么?
2.芯片的保护状态是否为打鼾状态、降额时间为1s、这将导致外部因素。
3、可以简单描述芯片的控制逻辑;
4、芯片的简单操作必须设置哪些参数、optimization.e2e.ti.com/.../4718.SCH.xlsx 必须设置哪些参数