This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:BQ24773的 ACOVP

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827802/bq24773-the-acovp-of-bq24773

器件型号:BQ24773

尊敬的所有人:

我想知道 BQ24773中的 ACOVP。

我们的客户尝试使用 BQ24773。

他们正在考虑使用来自以下数据表的24V 输入电压。

当时、假设 Vin 的变化为±10%。

从以下数据表记录中可以看出、我们的客户认为这种变化很可能会在 OVP 中被赶上。

是否有任何方法可以避免 OVP?

如果你能尽快答复,我将不胜感激。

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    考虑到+/-10%的变化、输入电压范围可能介于21.6-26.4V 之间。我同意这可能触发 ACOVP、其典型上升阈值为26V

    如下面的方框图所示、26V 是固定阈值、因此避免触发 ACOVP 的唯一方法是使用较低的输入电压。 您可以降低适配器电压、使输入电压不超过26V、也可以使用电压较低的其他适配器。

    此致、

    Angelo