请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24773 尊敬的所有人:
我想知道 BQ24773中的 ACOVP。
我们的客户尝试使用 BQ24773。
他们正在考虑使用来自以下数据表的24V 输入电压。
当时、假设 Vin 的变化为±10%。
从以下数据表记录中可以看出、我们的客户认为这种变化很可能会在 OVP 中被赶上。
是否有任何方法可以避免 OVP?
如果你能尽快答复,我将不胜感激。
此致、
是的、奥特伊