This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40425:TPS40425是否需要检查环路增益?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781594/tps40425-does-tps40425-need-to-check-loop-gain

器件型号:TPS40425

你(们)好,先生

TPS40425是否需要检查环路增益?

从 EVB 表中、我们需要向 R8 (EVB)注入信号、我们需要多少信号电压? 也是10mV?

我们需要设置什么频率范围?

                                                                       令人很烦

                                            

                                                         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、  

    如果您有环路测试设备、最好测量波特图。  

    注入的信号可以是10-50mV。  

    扫描频率范围为100Hz 至1MHz。  

    谢谢