This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:TPS7A4700 3.3V 输出电压

Guru**** 1788580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849630/tps7a47-tps7a4700-vout-3-3v

器件型号:TPS7A47

大家好、

我 正在使用 TPS7A4700、我希望获得3.3V 的输出电压

输入电压是3.6V, 是不是可以的??  在数据表中、写入的 内容为 Vo (nom) 、即 Vin 应 大于 3V 或 大于 Vo (nom)+1V。  这意味着什么?  

此外  、我的设计中的输入电容器 是10uF 钽电容器 、输出电容器是4个 10uF 电容器、每个 电容器也是钽电容器。  

Aviad。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aviad:

    首先、您的电容器选择符合数据表要求、应该可以。

    关于您对输入电压的问题- Vo (标称值)+ 1V 在线性稳压器数据表中比较常见。
    此处、"1V"的值定义为线性稳压器的电压"压降"。  
    随着输入电压非常接近(Vout +V_dropout)、线性稳压器的性能变得越来越差。
    为了保持 LDO 正常工作、需要一些小的压降。
    有关数据表中的更多详细信息、请参阅第8.2.2.2节。

    保持至少1V 压降的另一个原因是、这是数据表表表值被捕获的地方。
    因此、查找线性稳压器的预期运行条件非常容易。

    如果您希望在3.3V 输入和3V 输出下运行、则需要将输出电流限制在远低于此组件的最大值。
    对于这些精确值、通常允许500mA 输出电流、如表所示。
    对于500mA 负载、只需要216mV 的压降(通常)。

    请确保考虑您的输入和输出容差。
    例如、如果输入和输出具有3%的容差、则压降电压的差值仅为111mV。
    (3.3V*97%)-(3V*103%)= 111mV

    在这种情况下、您可能需要将负载电流限制为250mA、以便为自己提供一些额外的容差。

    谢谢、

    斯蒂芬