大家好、
我 正在使用 TPS7A4700、我希望获得3.3V 的输出电压
输入电压是3.6V, 是不是可以的?? 在数据表中、写入的 内容为 Vo (nom) 、即 Vin 应 大于 3V 或 大于 Vo (nom)+1V。 这意味着什么?
此外 、我的设计中的输入电容器 是10uF 钽电容器 、输出电容器是4个 10uF 电容器、每个 电容器也是钽电容器。
Aviad。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我 正在使用 TPS7A4700、我希望获得3.3V 的输出电压
输入电压是3.6V, 是不是可以的?? 在数据表中、写入的 内容为 Vo (nom) 、即 Vin 应 大于 3V 或 大于 Vo (nom)+1V。 这意味着什么?
此外 、我的设计中的输入电容器 是10uF 钽电容器 、输出电容器是4个 10uF 电容器、每个 电容器也是钽电容器。
Aviad。
尊敬的 Aviad:
首先、您的电容器选择符合数据表要求、应该可以。
关于您对输入电压的问题- Vo (标称值)+ 1V 在线性稳压器数据表中比较常见。
此处、"1V"的值定义为线性稳压器的电压"压降"。
随着输入电压非常接近(Vout +V_dropout)、线性稳压器的性能变得越来越差。
为了保持 LDO 正常工作、需要一些小的压降。
有关数据表中的更多详细信息、请参阅第8.2.2.2节。
保持至少1V 压降的另一个原因是、这是数据表表表值被捕获的地方。
因此、查找线性稳压器的预期运行条件非常容易。
如果您希望在3.3V 输入和3V 输出下运行、则需要将输出电流限制在远低于此组件的最大值。
对于这些精确值、通常允许500mA 输出电流、如表所示。
对于500mA 负载、只需要216mV 的压降(通常)。
请确保考虑您的输入和输出容差。
例如、如果输入和输出具有3%的容差、则压降电压的差值仅为111mV。
(3.3V*97%)-(3V*103%)= 111mV
在这种情况下、您可能需要将负载电流限制为250mA、以便为自己提供一些额外的容差。
谢谢、
斯蒂芬