This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:TPS61022最大输出电流支持

Guru**** 2814475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847881/tps61022-tps61022-maximum-output-current-support

器件型号:TPS61022

大家好、

如果我们选择 TPS61022、则支持的最大持续输出电流是多少?

在我们的应用中、我们需要连续使用4V、5.5A。

请尽快提出建议。

谢谢

Saumil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saumil:

    TPS61022可支持的最大输出电流与输入电压和输出电压比有关。 工作输入电压范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saumil:

    我仍在等待您的回复、以便我可以计算最大输出电流。 是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的回答。

    我们 TPS61022的输入电压范围为电池范围、因此它将为3.1V 至4.2V。

    谢谢

    Saumil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saumil:

    5.5A 持续电流对于 TPS61022来说太大。 如果希望电池电压范围为3.1V 至4.2V、则最大持续电流约为5A。 我可以对 EVM 进行基准测试、以验证您是否可以接受5A 最大输出电流。