Other Parts Discussed in Thread: TPS7A92, TPS62088
主题中讨论的其他器件:TPS7A92、 TPS62088
尊敬的先生:
感谢您的快速详细回答。
我们有空间限制、因此我们的第一个选择是使用 LDO (我们可能不使用最大电流额定值、但很难管理热问题)。
作为第二个选项、我们考虑 了 TPS62097RWKT、以满足上述所有电源要求。 请告诉我们、我们的设计要求是否有更好的选择。
此致、
Shashi。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Shahi、
如果热耗散是一个大问题、我将仔细研究降压转换器。 我们拥有采用1.5x1.5封装的 TPS62825DMQR。
此外、我们还有 TPS7A92 LDO、它可以输出2A 电流、采用2.5x2.5封装。 但如前所述、散热问题可能仍然存在。
是否有方法可以通过3.3V 电源轨为这些电源轨供电? 如果您使用高电流降压转换器将5V 电压转换为3.3V 电压、这将提高用于调节较低电压的 LDO 的热性能。