This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74801:TPS74801DRCR 关注所选输入到输出电压和电流要求

Guru**** 2503415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A92, TPS62088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827599/tps74801-tps74801drcr-concerns-with-the-selected-input-to-output-voltage-and-current-requirement

器件型号:TPS74801
主题中讨论的其他器件:TPS7A92TPS62088

尊敬的先生:

感谢您的快速详细回答。

我们有空间限制、因此我们的第一个选择是使用 LDO (我们可能不使用最大电流额定值、但很难管理热问题)。

作为第二个选项、我们考虑 了 TPS62097RWKT、以满足上述所有电源要求。 请告诉我们、我们的设计要求是否有更好的选择。  

此致、

Shashi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shahi、

    如果热耗散是一个大问题、我将仔细研究降压转换器。  我们拥有采用1.5x1.5封装的 TPS62825DMQR。

    此外、我们还有 TPS7A92 LDO、它可以输出2A 电流、采用2.5x2.5封装。 但如前所述、散热问题可能仍然存在。

    是否有方法可以通过3.3V 电源轨为这些电源轨供电? 如果您使用高电流降压转换器将5V 电压转换为3.3V 电压、这将提高用于调节较低电压的 LDO 的热性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您的意见。 我们已考虑 在该设计中使用 TPS62097RWKT 让我知道您对此的反馈。

    此致、

    Shashi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashi、您好!

    根据前面列出的规格、该器件似乎可以为您提供所需的输出。  如果您希望最大程度地减小电路板尺寸 、我们还提供了采用0.8x1.2mm 封装的 TPS62088。 您对此器件的功能有疑问吗?  

    如果是、我们可以让降压转换器的工程师参与其中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    谢谢你。 到目前为止、我们将继续使用 TPS62097RWKT 进行此设计。

    此致、

    Shashi。