请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25713 您好!
您能否告诉我8A 快速充电精度、因为我们无法看到规格中的精度。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您能否告诉我8A 快速充电精度、因为我们无法看到规格中的精度。
此致、
大家好、Toshiro San、
我能够提供的最接近的精度值是4A 额定值、在0至85摄氏度温度范围内为-3%至+2%。
您将注意到、在512、1024、2048和4096mA 的指定值范围内、随着快速充电电流的增加、精度会稳步提高。 我希望这种趋势能继续下去,但恐怕我不能提供确切的数字。 为了确定数据表中提供的值、需要执行重要的建模和测试。 我将向我们的团队反馈、提供8192mA 电流时的精度将非常有用。
此致、
Steve