This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:快速充电电流精度

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827001/bq25713-fast-charge-current-accuracy

器件型号:BQ25713

您好!

您能否告诉我8A 快速充电精度、因为我们无法看到规格中的精度。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Toshiro San、

    我能够提供的最接近的精度值是4A 额定值、在0至85摄氏度温度范围内为-3%至+2%。  

    您将注意到、在512、1024、2048和4096mA 的指定值范围内、随着快速充电电流的增加、精度会稳步提高。  我希望这种趋势能继续下去,但恐怕我不能提供确切的数字。  为了确定数据表中提供的值、需要执行重要的建模和测试。  我将向我们的团队反馈、提供8192mA 电流时的精度将非常有用。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve - San、

    非常感谢您的建议。 如果您可以为基准提供8192mA 的快速充电精度、那将不胜感激。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Toshiro、

    正如 Steve 提到的、对于8A 的情况、充电器的精度尚未确定。 仅高达4A、正如 Steve 所说、如果我们假设相同的百分比趋势、我们可以估计-1%和+2%的精度为@ 8A。 同样、这是充电器在该电流下的性能估计值、但它应该给出一个想法。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    非常感谢。 我知道这个数字只是估计值、因此我将告诉客户这个数字不是基于实际评估结果的数字。

    此致、