This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:多个并联的 BQ25570?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849316/bq25570-multiple-bq25570-in-parallel

器件型号:BQ25570

您好!

在上一个问题 BQ25570:具有单个存储元件的多个器件中、已确定可以并行使用多个 BQ25570为存储器件充电。

但是、用户 Ricardo 注意到不应连接 BQ25570降压稳压器的输出。 为什么会出现这种情况?

背景:

对于我用于为微控制器+传感器供电的 VOUT 3.3V 电源轨、我希望在 BQ25570降压稳压器的~100mA 输出能力以上有更多的余量。 当我处于该状态时、以高于100mA 的速率为电池充电也是一件不错的事情。 因此、由于我使用的是多个太阳能电池板、因此为每个电池板提供自己 的 BQ25570充电+输出电路似乎很自然。 即:将 VBAT 引脚连接在一起、并将多 个 BQ25570的 VOUT 引脚连接在一起。

这种方法是否存在缺陷?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    您可以将多个 BQ25570的 VBAT 输出连接到同一存储元件。  但您无法将 VIN_DC 输入连接到同一太阳能电池板、因为 MPPT 电路不能正常工作、因为它们不同步。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的见解、Jeff!

    了解 VIN_DC -但我的问题是将多个 BQ25570的 VOUT 输出连接在一起。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    将两个稳压器的输出连接在一起的问题是、它们不会均匀地共享电流。 一旦不平衡,两个监管机构就开始"战争之头",以支配地位,因为一个监管机构将设法监管另一个监管机构。 在这方面有一些权变措施、您可以添加外部电路来平衡两个稳压器之间的负载、例如 本  应用手册、但我们不支持 bq25570的任何特定解决方案。 连接 BAT 引脚不是问题、因为有一个内部 FET 将引脚与电源转换器分开。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ricardo! 这为我提供了一个阅读的起点。