您好!
在上一个问题 BQ25570:具有单个存储元件的多个器件中、已确定可以并行使用多个 BQ25570为存储器件充电。
但是、用户 Ricardo 注意到不应连接 BQ25570降压稳压器的输出。 为什么会出现这种情况?
背景:
对于我用于为微控制器+传感器供电的 VOUT 3.3V 电源轨、我希望在 BQ25570降压稳压器的~100mA 输出能力以上有更多的余量。 当我处于该状态时、以高于100mA 的速率为电池充电也是一件不错的事情。 因此、由于我使用的是多个太阳能电池板、因此为每个电池板提供自己 的 BQ25570充电+输出电路似乎很自然。 即:将 VBAT 引脚连接在一起、并将多 个 BQ25570的 VOUT 引脚连接在一起。
这种方法是否存在缺陷?