This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:TPS650864:电源定序顺序与放大器;电流要求

Guru**** 1812430 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C25, CSD87331Q3D, PMP12004-HE, TPS650861, CSD87350Q5D, CSD87588N, TPS650864
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826714/tps650864-tps650864-power-sequencing-order-current-requirement

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件:TPS544C25CSD87331Q3DPMP12004-HETPS650861CSD87350Q5DCSD87588N

您好!
器件型号:- TPS6508640、TPS544C25、CSD87381P1、CSD87331Q3D
评估板:PMP12004-HE
FPGA:- XCZU9EG-FFVB1156

   我使用的是 Xilinx "XCZU9EG-FFVB1156"、因为它尝试使用"TPS6508640"、"TPS544C25"和 PMP12004-HE
参考设计。 但阅读 TI 文档几乎不会引起混淆。 因此,要求澄清以下几点:

根据 Xilinx 数据表、"VCCINT"应在"VCCBRAM"之前加电、但根据 TPS6508640数据表"VCCINT"获得的结果
稍后加电至"VCCBRAM"。 如果我们按照 TPS6508640使用该参考设计、它是否会对 FPGA 造成任何问题
开机及其工作情况?

请参阅"TPS6508640"数据表的第6.3段、其中指出"虚线显示了 VCCINT 短接的选项
VCCBRAM 适用于电压相同且电流小于25A 的情况。在这种情况下、TPS544C25器件不是
而 GPO1应短接至 CTRL4"。 建议使用的 FET "CSD87381P1 (在 TPS6508640数据表中)"或"CSD87331Q3D (在 PMP12004-HE 中)"、其额定电流最大为15A。
然后,当"VCCINT"和"VCCBRAM"短接在一起时,如何达到>20A 和<25A"之间的电流要求。

3.根据 Xilinx 数据集(ug583,页码 34、表编号 1-13)、"VCC_PSPLL"电源应不同于"VCC_PSAUX"电源。 但在"PMP12004-HE "中、两者都是
由"降压5"供电。 也符合 Xilinx 数据集(ds925、页码 4、表2)"VCC_PSPLL"的命令电压电平为1.2V、而"VCC_PSAUX"为1.8V
为什么两个电源都在"PMP12004-HE 中耦合?

4、我们能否通过 I2C 永久更改"TPS6508640"中的电源序列顺序?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alok、

    感谢您的参与。 时序和连接不匹配的最可能原因是 PMP12004-HE 开发和现在之间的处理器要求发生了变化。 它是在 ZU+生命周期的早期开发的。

    优点是、您可以使用用户可编程的 TPS650861创建您想要的任何版本的此设计。 甚至还有一个 TPS6508640示例文件可用作起点:  

    关于 BUCK2电流、如图6-3所示、应调节 FET 以考虑电流。 对于更高的电流、我们通常建议 使用 CSD87588N 或 CSD87350Q5D。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    器件型号:- TPS650861


    尊敬的 Kevin:

    感谢您的回复。 TPS650861似乎适合我的设计、但在研究数据表后、几乎不会产生混淆。 因此 、请就以下几点帮助我:-

    1、出厂设置值是多少(请注明每个值):-
    BUC 控制器1.
    BUC 控制器2.
    BUC 转换器3.
    BUC 转换器4.
    BUC 转换器5.
    BUC 控制器6.
    LDO A1
    LDO A2
    LDO A3
    SWA1
    SWB1
    SWB2
    VTT LDO


    2."第34页的图5-10所示的电源序列顺序(TPS650861产品说明书)、出厂设置值吗? 这意味着我是否可以实现该定序
    在我的设计中不对 PMIC 进行编程?

    3.我希望硬件通过我的设计中的"CTL"引脚控制"上电序列"。 请告诉我分配给哪个 VR 组
    出厂时设置的 CTL 引脚。 此外、如果我与我的设计建立任何类型的硬件连接、在"CTL"引脚上进行电源定序、
    之后、可以通过 I2C 控制更改电源序列顺序、而无需更改任何硬件控制
    是什么?


    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alok、

    TPS650861基本上为空白、因此所有电压的出厂设置值都是所有稳压器的最小 VID 值(0x00)、并且没有序列。 如果您想进行双次检查、您可以在数据表寄存器映射部分中看到默认值。

    2.图5-10是一个有关如何对其进行编程的示例;它恰好是该图中 TPS650860RSKR 可订购产品的设置。 这不是设备已经执行的操作。  

    使用 OTP 发生器、您可以使用 CTL 引脚创建序列。 我在过去提供的两个链接描述了如何执行此操作。 我还在一段时间前做了一个视频、但它并未涵盖很多细节: https://training.ti.com/tps65086100-user-programming-multi-rail-power-management-ics

    请注意:编程后、序列将被锁定。 但是、您可以使用[Regulator]_EN 和[Regulator]_DIS 位来绕过序列发生器、以手动控制稳压器。 OTP 还有两个组、因此、如果只需要更改序列一次、您可能可以对第二个组进行编程。  

    完成并测试 OTP Generator 文件后、您可以自行对生产中的器件进行编程、也可以利用第三方(Arrow 和 Avnet 目前都具有此功能)对器件进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

      很抱歉、 但我无法从 TPS6508640 数据表中清楚了解。 您能否回答/澄清以下几点:-

    在 TPS6508640数据表 中、时序图显示在第页上 25电源序列的出厂设置值是多少?

    2.如 CTL 引脚的数据表中所述,“可以分配一组 VR,以便在该引脚置为有效时启用或在置为无效时禁用。”,分配给 CTL1、CTL2、CTL3、CTL4、CTL5和 CTL6的出厂设置 VR 组是什么? 还将哪个 VR 组 PG 分配给哪个 GPO 引脚。 此外、如何将 VR 组分配给任何 CTL 引脚?

    第3页 26、CTL 引脚功能已定义。 此 CTL 引脚功能是否在出厂时设置?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alok、

    正确、第25页显示了 TPS6508640可订购产品的出厂编程电源序列。

    2.对于出厂编程的器件、分配由 TI 完成、无法更改。 该序列指示如何分配它们。 例如、BUCK2由 CTL3启用、GPO1由 BUCK2_PG 等启用 如果您想了解幕后故事、请参阅 适用于 Xilinx Zynq UltraScale+(TPS6508640设置)的 TPS65086100 OTP Generator。 TPS650861可订购产品是可编程的、因此您可以进行更改。

    3.正确。

    很明显、TPS650861和 TPS650864是相同的器件、TPS650864只是预编程版本。 如果需要、可以对 TPS650861进行编程以匹配 TPS6508640。