This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022-Q1:如何禁用采用 LM5022-Q1设计的升压电路

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022-Q1, LM5022, LM5121, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826951/lm5022-q1-how-to-disable-boost-circuit-designed-with-lm5022-q1

器件型号:LM5022-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5022LM5121LM5060

各位专家、您好!

我有一个采用 LM5022-Q1进行升压设计的器件、我使用的是如下所示的典型电路。

总的来说、到目前为止、它运行良好、虽然我想添加一个特性来启用/禁用这个升压电路、但是我的输入12V 始终可用、所以我无法控制 LM5022-Q1的 UVLO 引脚来实现这个目的、即使 UVLO 引脚为低电平、输出仍将大约为12V。

最好让我的 CPU 来控制这个升压电路、例如当控制信号为高电平时、输出有效(我的电路板中为54V)、当输入为低电平时、输出为0V。  

有什么建议吗?

谢谢

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们明天将答复。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您使用 LM5022。  您的问题是升压拓扑的基本限制。  所有升压转换器都具有 从输入到输出的自然电流路径:二极管整流器。   

    为了将输入与输出断开、您可以更改为其他器件、如 LM5121。   如果您想继续使用 LM5022、可以考虑在输入线上添加 PFET。  下拉 PFET 的栅极以获取输入电源。  移除下拉电阻后、PFET 会断开输入线路。   

    更复杂的解决方案需要 LM5060等可控热插拔器件。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi