Other Parts Discussed in Thread: LM5022-Q1, LM5022, LM5121, LM5060
主题中讨论的其他器件: LM5022、 LM5121、 LM5060
各位专家、您好!
我有一个采用 LM5022-Q1进行升压设计的器件、我使用的是如下所示的典型电路。
总的来说、到目前为止、它运行良好、虽然我想添加一个特性来启用/禁用这个升压电路、但是我的输入12V 始终可用、所以我无法控制 LM5022-Q1的 UVLO 引脚来实现这个目的、即使 UVLO 引脚为低电平、输出仍将大约为12V。
最好让我的 CPU 来控制这个升压电路、例如当控制信号为高电平时、输出有效(我的电路板中为54V)、当输入为低电平时、输出为0V。
有什么建议吗?
谢谢
Chris